This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4335万-2A:如何确定切换频率

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575909/tps54335-2a-how-to-determine-switching-frequency

部件号:TPS5.4335万-2A
主题中讨论的其他部件: TPS5.4335万A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TPS5.4335万-2A,并有疑问。

我想为他获得建议。

——问题

根据数据表,TPS5.4335万-2A能够通过RT在功能P.1处设置切换频率。

但我在任何地方都找不到公式。

请问您有什么建议?

在数据表中,举例来说,它在340kHz时为140.6千欧。

---

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在TPS5.4335万A数据表中查找,则会有一条频率曲线和方程式。

    我认为它适用于TPS5.4335万-2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的弗兰克

    感谢您的回复。

    我要回答: 使用TPS5.4335万A没问题。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一