This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ2.7441万-G1:如何阻止bq2.7441万学习

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577103/linux-bq27441-g1-how-to-prevent-bq27441-from-learning

部件号:BQ2.7441万-G1

工具/软件:Linux

大家好

我使用bq2.7441万-G1A完成了学习周期,并且数据存储器加载了导出的参数(Qmax Cell和Ra Table已更新)。

但在我放电和充电后,FCC和RC总是会发生很大变化。

众所周知,bq2.7441万中的算法是自动启用的,这意味着它始终可以学习。 这将导致最终用户的容量不稳定。

有人能告诉我如何解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 请确保电池的化学ID与bq2.7441万化学ID相匹配