This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6041:电压基准缓冲器

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577116/ref6041-voltage-references-buffer

部件号:REF6041

你(们)好

我的问题是关于 我们将其 用于 缓冲 ADC 电压基准的运算放大器

当参考电压IC 输出  为直流 电压时, 为什么我们应该使用宽带宽运算放大器 ,以防我们想要缓冲 它

 运算放大器的带宽是多少?

谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahid,

    您可以在器件数据表的“9.3 Tm1集成ADC驱动缓冲器”一节中找到第一个问题的答案,图17/18/19可为您提供一个数字指示...
    对于第二个问题,您的回答是正确的,没有内部缓冲的BW指示,但它是次要的,因为作为参考电压,您更有兴趣了解与其相关的噪声级别(如图13/14/15)

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的重点是宽BW,关于使用缓冲区,毫无疑问(内部缓冲或外部缓冲)。

    非常感谢