This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:低噪声电压基准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA625, ADS9110, REF6141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576199/ref5040-low-noise-voltage-reference

部件号:REF5040
主题中讨论的其他部件:OPA625ADS9110REF6141

您好 ,

我刚刚阅读 了TIDUB85 ( 18位2DAQ的参考设计  )  。 特别是     与电压参考设计相关的部分 是我 的问题。


 现在 ,我想使用  该参考  来派生 4 SAR ADC ,    OPA625能否 派生 4 ADC,      ADC 参考  平均电流为  100 uA  ,  但因为 它是  我 不想拥有的平均电流

最坏情况下的顾虑  。 我希望  尽可能降低 噪音 ,并尝试使用  TIDUB85上建议的低通滤波器


我 是否需要 使用  另一个靠近ADC参考引脚的10uF电容器 作为 存储电容器?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahid,

    ADS9110在最大数据速率和范围下平均使用1.25mA的电流,但是浪涌电流峰值可高达50mA。

    为了获得最佳性能,每个ADC都应独立缓冲。 这是因为快速变化的电流产生的噪音可以耦合到其他ADC。 此外,每个ADC确实需要尽可能靠近的地方有自己的电容器。

    我们还提供REF6x41,它是一个带集成缓冲器的电压基准和一个用于滤波的引脚。 但是,如前面所述,您需要其中4个,因为一个缓冲区无法驱动所有4个ADC。

    此致,Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢    您的回复,正如 我 在第一 篇文章中提到的,我 只关注    评估的电压参考部分,  我 不打算使用 ADS9110 ,  我使用  的是AD7693,但 希望使用 TI的电压参考 , 并获得    TI   在其评估广泛参考中提到的过滤方法的优势。


    为了降低 成本,我 尝试 只使用一  个具有 适当缓冲器 的Vref IC,以驱动 4 ADC (AD7693)

    为什么   我们 用  适当 的缓冲器缓冲REF6141输出, 但它不能 驱动 4 ADC,  

    我认为, 当我们使用 适当 的缓冲器时     ,REF6141应该只 能驱动 缓冲 器输入电流-由于 缓冲 器输入电流低 ,我们没有太多的顾虑-而不是 总ADC Vref 输入电流

    非常感谢