This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.2085万:多个部件的心搏频率/EMI问题?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576986/tps82085-beat-frequency-emi-issues-with-multiple-parts

部件号:TPS8.2085万

我计划使用10+ TPS8.2085万部件在小型PCB上提供多个独立的电源导轨。 我担心这些部件在我的小型PCB上的匹配固定切换频率。 如果没有同步引脚,切换频率/相位的细微变化是否会导致心搏频率等EMI问题?

我的应用程序计划使用使能引脚为不同滑轨供电,但某些滑轨会同时通电。

是否有更好的解决方案来避免潜在的心搏频率?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这通常是可以的。 这些模块设计用于空间受限的应用,其中许多具有多个导轨/电压。

    此外,这不是固定频率设备。 以下是有关其DCS控制拓扑的应用说明: www.ti.com/.../slyt531.pdf 在轻负载下,它们将以较低频率处于PFM模式。 此外,还会对LOAD和Vout有一些小的变化。 www.ti.com/.../slyt646.pdf

    每个输入上的铁氧体磁珠可能是一个好主意,可以阻止彼此从耦合转换到其他输出时产生的高频噪声。

    最后,如果您愿意使用不同的模块,并且能够使用,我们还有其他MicroSiP模块,它们的尺寸小得多,运行频率为4-6 MHz。 您可以在www.ti.com/microsip上浏览它们。基本上,这些是需要电流小于1.6A的导轨的选项。