This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万-Q1:基于输入的动态电源管理是否也可用于高电流壁式适配器设置?

Guru**** 2533420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574062/bq24075-q1-is-input-based-dynamic-power-management-also-available-for-high-current-wall-adapter-setup

部件号:BQ2.4075万-Q1

您好,

我目前正在评估BQ2.4075万-Q1及其数据表状态:
当将EN1和EN2配置为USB100 (EN2=0,EN1=0)或USB500 (EN2=0,EN2=1)模式时,将监控输入电压。

问题:
如果EN1和EN2配置为更高的电流,是否也监控输入电压? 如果连接到墙上适配器,我希望能够达到1A,但如果连接到USB100或USB500端口,请确保USB主机受到保护。

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    不,它不是……
    仅当输入被指定为USB类型时(因此当EN2 = 0时),才会监测输入电压,以防止USB总线电压达到收集...
    您还可以在第9页的结构图中看到(查看左上角的比较器):在EN2 =0时启用

    kr)
    Vincenzo