This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50.0511万:功率更高的无线电源传输

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575220/bq500511-wireless-power-transfer-with-higher-power

部件号:BQ50.0511万
主题中讨论的其他部件: BQ5.0002万BQ50.121万

是否可以单独使用具有离散电源元件的bq50.0511万 (没有bq5.0002万或类似产品)来实现传输中的更高功率?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alvaro,

    遗憾的是,这是不可能的,因为动力元件是集成的...
    您可以使用bq50.121万来实现这一点,因为它为外部功率级提供PWM ...

    kr)
    Vincenzo