This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8711万:启动非常慢,输出电压下降,负载已连接

Guru**** 2527640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573396/ucc28711-very-slow-startup-and-the-vout-voltage-drops-the-load-is-connected

部件号:UCC2.8711万

大家好,

我使用部件号UCC2.8711万D设计了交流/直流电源。 电压输入为220V交流,输出为5V直流。

使用的原理图与参考设计相同(您可以找到附件)。

系统启动非常慢,大约需要7秒钟才能获得输出端的5V直流电压。 此外,一旦连接负载,输出电压将在3V时下降,并缓慢上升至4.1V,直至降至38V,再次重复此循环,并访问again.e2e.ti.com/.../AC_2D00_DC-schematic.pdf

请您能帮我解决这个问题吗?

非常感谢,

Joaquín

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joaquin您好!

    很抱歉您遇到了此问题。 很明显,有些东西工作不正常,我会尝试帮助您调试此电路。 如果没有更多信息,系统的运行似乎就像是在您应用外部负载之前就已重载。 从电路中的不同点获得波形以查看实际发生的情况将非常有用。

    但在此之前,最好检查每个部件,以确保它是该位置的正确部件,并且安装在正确的极性中。 虽然图中所示的原理图(与UCC2.8711万EVM-160板的原理图非常匹配)似乎是正确的,但您正在调试的电路板上的某些部件可能与原理图不匹配。 例如,错误的值可能被错误地安装。

    假设所有部件都正确,您对行为的描述听起来像是电路试图启动到几乎处于电流限制的负载,几乎没有足够的备用电流在7秒的时间跨度内将输出电容器充电至5V。 添加更多负载声音时,可能会超出电流限制,并且可能会循环主侧VDD。 但3.3V,4.1V和3.8V的值听起来像是您报告的数字万用表(DMM)读数,而不是来自示波器的观察结果。 DMM将在其样品窗口上显示平均电压,如果波形高低摆动,这些读数可能波动很大。 所以我们真的需要查看波形来进行调试。

    我建议收集输出电压,控制器的VDD和高压Vbulk的波形。 当启动后输出电压= 5V,以及外部加载时输出电压较低时,主开关MOSFET的漏电压也很有用。

    如果没有任何这些波形,您唯一想到的可能会给系统带来内部负载的事情是: 输出盖安装后或泄漏过多(但尚未破裂),或者主缓冲器夹钳TVS (D10)值可能过低,并作为一种负载,从而减少传递到辅助侧的能量。 另一种可能是电流感应电阻器R6S可能安装了19.6 R而不是1.96 R,从而严重限制了传输的功率。 这些只是猜测,波形将有助于消除调试中的猜测。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Ulrich的帮助。

    我们终于解决了这个问题。 问题是驻地协调员的位置有点远,噪音很大。 现在它已经完美运行了。

    此致,

    Joaquín í a Cantos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joaquin,
    感谢您澄清此问题已解决。 我们非常感谢您的反馈。 如果您遇到任何其他问题,本指南可能会在调试过程中对您有用。 www.ti.com/.../slua783.pdf

    祝您在设计的其余部分好运。

    此致
    John