This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4561万-Q1:如何估计与脉冲跳过模式条目对应的准确负载电流

Guru**** 2456660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577027/tps54561-q1-how-to-estimate-the-exact-load-current-corresponding-to-pulse-skipping-mode-entry

部件号:TPS5.4561万-Q1

我担心我的设计中的轻负载情况,并希望避免由于轻负载而导致的脉冲跳过操作模式。 从数据表中,我只得到如下陈述

'跳过脉冲电流阈值是对应于600 mV额定COMP电压的峰值开关电流电平'

我的查询是,

1.如何确定与所选频率补偿网络的600mV COMP引脚电压相对应的精确峰值开关电流(在COMP引脚处为R和C)。

2.脉冲跳过操作模式是否会在输出时产生更多EMIEMC和电压瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言,使用TPS5.4561万-Q1无法准确预测ECO模式的负载电流阈值。  请参阅适用于TPS5.4561万-Q1的应用手册:

    www.ti.com/.../slva388