This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:4节串联锂离子电池的推荐燃油表

Guru**** 2459670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576854/bq40z60evm-578-recommended-fuel-gauge-for-4-lithium-ion-batteries-in-series

部件号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他部件:BQ40Z60BQ40Z50-R1

我们正在开发一种便携式医疗设备,该设备由一包4个串联的锂离子电池供电,需要准确估计电池电量。 电池暴露在20至37摄氏度的温度范围内。 我们一直在考虑bq40z60,因为它还提供电池监控和充电功能。 您同意吗? 此外,使用bq40z60及其评估板有多难? 对于快速原型设计,您是否建议使用更易于配置和处理的不同燃油表? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,您好吗?您需要集成充电器吗? 如果不是,您可以查看bq40z50-R1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论哪种方式,我们都能帮助您启动和运行。 此外,搜索此论坛将在两台设备上提供有用的帮助。