This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5942万A:Flt VOL (最大),EN/UVLO VIH (最小) VIL (最大),未使用时PGOOD端接

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576601/tps25942a-flt-vol-max-en-uvlo-vih-min-vil-max-pgood-termination-when-not-used

部件号:TPS2.5942万A

您能否告诉我们以下引脚的VOL/VIH/VOL值,如何终止未使用的引脚?

Flt/:什么是VOL (最大)?

EN/UVLO:什么是VIH (最小)和VIL (最大)?

PGOOD:如果未使用PGOOD,PGOOD打开是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此帖子移到负载开关论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naokazu,

    FLT/处的建议最大电压为18V。

    如果未使用PGOOD,则可以保持打开状态。

    EN/UVLO的阈值(最小值,典型值,最大值)如下所示

    此致,

    Rakesh