This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:为什么TPS2378 SPD电路不工作

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576483/tps2378-why-my-tps2378-spd-circuits-doesn-t-work

部件号:TPS2378

下面是我的示意图,请帮助找出错误。  

另一个问题是第一个关键,数据表的真实情况似乎不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Silong,

    VSS和RTN似乎对GND短路。 如果是这种情况,PSE无法成功执行检测和分类。 这些引脚应与EVM中所示的引脚分开。

    对于引脚1,它是穿过IC的线路的左上方。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fernandez,

    您是否有一些简单的参考设计,电路没有外部直流输入,仅由PoE供电 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者,我应该如何对电路做一些小的修改,以满足Cisco PoE交换机(例如3560)的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Silong,

    要修改电路,您需要断开VSS与RTN接地之间的连接。 修改电路原理图后,请告知我们,以便我们查看。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说得对,现在没问题,谢谢。