This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2975万:Beahavior带和不带Vbias

Guru**** 2457800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576639/tps22975-beahavior-with-and-without-vbias

部件号:TPS2.2975万

尊敬的E2E社区:

您能否告诉我们,当VBIAS不存在时,在Vin上施加电压时,负载开关(如TPS2.2975万)的行为是什么?

我主要关注的是芯片未通电时Vin上的漏电流。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高TSIL,

    当应用了VIN且未存在VBIAS时,导通针脚是否被拉低或高?

    通常,如果不存在VBIAS电压,设备将无法打开。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    在此配置中,ON引脚将连接到Vbias。

    因此,目标是在VBIAS不存在时(即负载开关关闭时),在Vin上获得非常低的泄漏电流。

    在这种情况下,我们是否可以考虑数据表中的数字(Vin=3.3V的2nAtyp)?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TISL,

    我刚在实验室里检查过,当VBIAS和ON被拉低时,3.3V的VIN泄漏确实是~2nA。 此外,在没有VBIAS的任何时候,输出都不会出现。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius