This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万-Q1:升压电流受线性LED驱动器PWM影响

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576603/tps40210-q1-boost-current-affected-by-pwm-of-linear-led-driver

部件号:TPS4.021万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS9.2638万-Q1TPS4.021万

大家好,

在我的系统中,我正在将输入电压(6V -16V)提高到28V输出,LED照明的负载电流为500mA。 为了控制我的各种字符串中的电流,我正在将此电压馈入线性LED驱动器(即 TPS9.2638万-Q1)。

如果使用TPS9.2638万-Q1的PWM功能, TPS9.2638万-Q1的电流消耗将为PWM。 例如,如果我的正常电流消耗为500mA,但我只需要100mA,则500mA将被绘制为时间的20 % ,然后将被绘制为时间的80 %。

我担心这种交流电消耗可能会影响升压转换器。 在我的系统中实施此操作会带来什么风险? 我的增压是否可能开始振荡?

期待反馈。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    如果TPS4.021万环路稳定,则可以在0A和500mA之间切换负载。
    您最好使用ELoad在真实电路上应用动态负载,以检查是否存在任何问题。

    谢谢