This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:EN的最小脉冲

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576845/lm3880-q1-min-pulse-of-en

部件号:LM3880-Q1

你(们)好

EN脉冲宽度是否有任何限制?

如果输入小于延迟时间的EN信号(高或低)的小脉冲,则该标志不响应。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koji
    En pin具有无故障操作。 第一个计时器将在上升阈值EN时开始计数,但如果在重新显示第一个输出标志之前取消EN引脚,则始终会重置。 请参阅 www.ti.com/.../lm3880-q1.pdf的7.3 第1节。

    如果EN脉冲宽度小于延迟时间,则标志不响应。

    在整个通电过程中,EN脉冲应保持激活状态。
    如果在通电顺序完成之前已取消EN设置,则设备将进入受控关闭状态。 请参阅数据表的7.3 2。

    此致

    Yihe