This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:使用具有高电压的LM317A

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576892/lm317a-using-the-lm317a-with-high-voltage

零件号:LM317A

根据LM317A数据表第1页中的以下评论,只要不超过VI-Vout差分,LM317A是否可以与整流120V交流或240V交流配合使用?  

在"浮动"模式下,此部件可使用的最大电压是多少?

'由于LM317A调节器处于浮动状态,仅检测输入-输出差动电压,因此只要不超过最大输入-输出差动,就可以调节数百伏的电源。 超过最大输入到输出延迟将导致输出短路。'

我正在考虑将他的零件用作高功率LED串(1A或更低)的经济高效的恒定电流源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:"... 只要 不超过VI-Vout差分,LM317A是否可以与整流120V交流或240V交流配合使用?  ..."

    A1:只要不 超过最大输入-输出电压差,是。

    问题2:"... 在"浮动"模式下,此部分(LM317A)可使用的最大电压是多少? ..."

    解答2:没有"最大输入电压"或"最大输出电压"的规范,唯一的限制是 40V的"最大输入-输出电压差"。