This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:有关VA3电压和GE引脚的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575960/bq35100-questions-about-va3-voltage-and-ge-pin

部件号:BQ3.51万

团队成员,您好!

我的一位客户对 BQ3.51万有以下问题:

1.如果电压VA3 (输入电压SRP,SRN)在建议值(VSS-0.125V和0.125V)范围内,但输入Regin上的电源电压将断开,是否正常?

2.如果PIN GE=LOW,电流消耗是多少?

请您提供建议吗?

非常感谢。

 

此致,

Massimiliano de Cristofaro

中央应用工程师–电源管理

EMEA中央应用程序团队

德州仪器(TI)德国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimiliano,

    Regin必须连接到设备的电源针脚。

    SRP和SRN是电流感应电阻器上的差分电压。

    功率应为 ~1uA。

    此致,
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    非常感谢您的支持。

    我正在将您的答案发送给客户。

    再次感谢。

    此致,
    Massimiliano。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我是´m这些信息的人。
    如果Regin断开连接,会发生什么情况? 有时,由于省电的原因,他们不得不这样做
    沃尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Walter:

    我不建议断开Regin连接,而是切换GE Pin。

    通过拉GE引脚低电平,您将断开Regin与内部LDO的连接。

    将GE引脚拉低与断开Regin引脚以节省电源具有相同的影响。

    此致,
    David