This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:使用PWM输入占空比和亮度寄存器是否有任何优势?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576864/lp8556-is-there-any-advantage-to-use-both-pwm-input-duty-cycle-and-the-brightness-register

部件号:LP8556

大家好,

通过   设置 BRT_MODE=01B或11b,LP8556的PWM输出可由PWM输入占空比和亮度寄存器控制。
使用PWM输入占空比和亮度寄存器是否有任何优势?

我的客户考虑仅通过设置BRT_MODE=10b来使用亮度寄存器,但 如果有优势,我会重新考虑。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当需要CABC (内容调整亮度控制)时,可以使用PWM*亮度寄存器输入。 在这种情况下  ,需要根据显示数据快速更改LED亮度,并且用户应该能够平稳地调整亮度。

    例如,BRT_MODE = 11 Case,

    亮度寄存器输入通过斜率控制块(曲线成型器) ,而PWM输入直接通过亮度路径。

    因此,PWM输入更改将非常快速地影响LED亮度,并可用于CABC 调光控制。

    亮度输入可用于通过平滑过渡(曲线形状)调整用户亮度。

    希望这能有所帮助,