This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29.4502万:保护组合设置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576876/bq294502-protection-combination-set-up

部件号:BQ29.4502万
主题中讨论的其他部件:BQ7.692万BQ7.835万BQ7718BQ7.7905万

您好:

我们希望为客户的3系列应用设置电池保护装置。

所需的保护包括:过放电电电保护,过温充电/放电保护和过压保护(二级带有保险丝),二级过流保护。

您是否会帮助我们为客户提供合适的解决方案建议?

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    回顾一下您正在寻找的解决方案,这将是独立保护还是您还会包括显示器?

    我会将您要求的保护缩短为首字母缩略词:
    -过度放电电电流保护(OCD)
    -用于充电/放电的过温保护(一般为OT或单独保护为OT-D和OT-C)
    -过压保护(2级,带保险丝)- 2级保护
    -二级过流保护(SCD可能用于短路保护)

    您可以从技术上对这种类型的解决方案进行切片,如下所示:

    解决方案1:
    - bq7.692万:从技术上考虑您的所有保护,但您需要MCU或配套的bq7.835万。 使用监视器解决方案,您可以从技术上获得第一级保护,然后由MCU完成第二级保护。
    - bq7718:这将处理您的第二级OVP,该级别将处理熔断器的熔断。

    解决方案2:假设您只想将保护作为您的解决方案
    - bq7.7905万适用于您的解决方案。 查看数据表,了解发布的版本是否适用于应用程序,因为这些应用程序不可现场编程。
    -添加bq7718进行熔丝吹扫仍将是此处的选择


    看看这是否有帮助。

    谢谢