This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:最大标称能量

Guru**** 2455870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576589/bq34z100-g1-maximum-nominal-energy

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

I'AM在 BQ34Z1xxEVM和EV2300适配器上使用BQ34Z100-G1。

我正在尝试为软件包设置正确的寄存器值。我正在努力处理以下值:

配置/数据/设计能力

配置/数据/设计能力

我的包装是1S8P LiFePo4组件(8 x 1.865万 1500mAh LiFePO4电池)

额定电压3.3V

额定容量12.8Ahr.

标称能量42.24 Whr.

作为第一种方法,我使用化学品编号0426 (不是确切的品牌/型号,但乍一看似乎足够接近)

数据表显示支持的最大电池容量为29Ahr,因此我应该可以接受这一点,并为我的案例'1.28万'设置

但是,根据数据表,“设计能量”字段的最大值似乎被限制为'3.2767万'(mWHr)。  

是否有什么东西没有得到,或者我无法感应到BQ34Z100-G1电池组的全部电量?

我还没有运行优化周期,但假设我运行了优化周期,我是否可以获得大于'Design Energy'值的Qmax值?

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:
    您需要对电池组使用参数缩放,有关更多详细信息,请参阅下面的bq34Z100-G1应用注意事项,了解高电池组的电池组数量。
    www.ti.com/.../slua760.pdf
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    感谢您的快速回答!
    只需在阅读应用说明后确认:

    只有一个可调整的比例因子,适用于所有参数。
    我的意思是,如果我设置"设计能量标度",该值也将扩展所有读数的容量和电流。 对吗?

    我不能选择只扩展设计能源? (我的系统具有相当高的能量/容量,但电压和电流较低,我希望保持分辨率和准确性)。

    此致

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    是的,您是正确的,当您缩放容量时,您必须使用相同的缩放系数来缩放电流,而对于电压,您不必使用相同的系数来缩放电流,但请记住,VBAT电压必须小于1V (通常为900mV)。 由于bq34Z100-G1测量仪使用的IT算法将数据包视为单个电池,因此标度不会影响测量仪的分辨率。

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    感谢您的帮助! 现在一切都很干净!

    此致

    Kevin