This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2691万:分离转换输入电压和器件输入电压

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575189/tps92691-separating-the-conversion-input-voltage-and-the-device-input-voltage

部件号:TPS9.2691万

您好,

我期待LED驱动器满足以下规格。

<要求1>
VIN:3.6V~6.8V
VF=3.2V
LED=2S2P
已绕线= 1A
模拟调光
可用于10ms~30ms闪存操作

<要求2>
VIN:3.6V~6.8V
VF=3.2V
LED=1S4P
已绕线= 1A
模拟调光
可用于10ms~30ms闪存操作

如果测量转换输入电压和器件输入电压,是否可以将TPS9.2691万用于上述规格?
我发现LED驱动器可用于3.6V的VIN (min),我想分离这些电压。  
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS9.2691万.pptx

此外,如果有,您能否告诉我更多适合这些要求的设备?

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    对于这些电流级别,TPS9.2691万是一个不错的选择。 是的,您可以对电源输入和VIN使用单独的电压。 只需确保提供VIN的电压能够提供栅极驱动器所需的VCC电流和设备的静态电流。 它需要能够提供IQ + Qg*FSW,其中Qg是所选FET的栅极电荷,FSW是所选切换频率。

    这里要考虑的另一件事是,使用输入和输出电压,您需要在降压-升压类型的拓扑中配置它。 否则,当输入电压高于LED堆栈电压时,您将使LED过电流,可能会损坏它们。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint:

    感谢您的回复。
    请分享降压/升压和降压的设计计算器吗?
    我只找到了Boost Design Calculator。


    在工作台设计器中,由于"RMS输入电压超出范围",我无法模拟以下情况

    VIN=4.5V~6.8V
    VLED=3.2V
    已绕线=4A

    请告诉我这一原因吗?
    当我将输入电压更改为6.8伏时,我无法模拟它。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    我不知道为什么它不会在工作台模拟。 也许降压提升在工作台中尚未启用?

    无论如何,我认为没有一个降压-升压计算器可用。 但您可以使用升压计算器来进行降压-升压。 只需输入VIN的输入电压,对于输出电压,使用LED堆栈电压加上输入电压。 这将计算降压升压的正确组件。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint:

    请告诉我TPS9.2691万升压计算器的密码吗?
    由于计算器受到保护,我无法更改公式。

    此致,
    柳枝旭坂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    密码是:dallas

    此致,

    彩色