This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:600mA负载

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576771/lm3445-600ma-load

部件号:LM3445

大家好,

LM3445是否符合以下规格?

AC100V输入
必须: 非隔离
必须: Triac Dim。
LED 单串 VF 30-- 40V, LED光程 100mA,300mA,600mA

仅高达300mA?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应在600 mA下正常工作。  电源组件位于设备外部,功率级别不足以担心门驱动问题。

    谢谢!