This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4618万

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576714/tps54618

主题TPS5.4618万中讨论的其它部件

我要为TPS5.4618万创建同步信号。  我要驱动一个400 kHz的方波同步信号,但需要一段时间才能打开400 kHz信号, 因此,在它启动并运行之前,我有一个511K电阻器从RT/CLK引脚到这个保持低同步信号,它稍后将产生一个方波。  如果511K电阻器转到保持低CMOS 3.3V输出信号,电源是否会在400 kHz的频率下启动和运行?  一旦我的同步信号开始振荡,同步信号启动时,输出电源导轨上是否会出现一个突起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将RT引脚保持在低位,将无法正常工作。 RT需要为0.5 V设置其内部稳压器。TPS5.4618万通过RT感应电流以设置工作频率。 您应使用开路漏极或Hi-Z缓冲器驱动EN。