This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:创建黄金单元后无容量。 奇怪的充电

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571351/bq20z655-r1-no-capacity-after-creating-golden-unit-weird-charging

部件号:BQ20Z655-R1

我在SLUA379E之后创建了一个黄金单元。 然后,我将设备放电至切断状态。

在下一个充电周期中,我注意到它 间歇性充电。 我已包含显示奇怪的日志文件。

我决定使用新的.senc对包装进行重新编程,并上传我的.gg。 我发送了重置(0x0041),但现在我没有显示capacity.e2e.ti.com/.../Golden_5F00_Data_5F00_Charge_5F00_Capacity-Issue.zip

发生什么事了? 其他可能的相关信息-现在我使用的是默认化学,因为我无法使用Mathcad文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志文件显示由于充电电压设置过高而触发了COV故障。 蓄电池单元的充电电压过高,可能已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了。 我在发生COV故障的同时测量了蓄电池单元,蓄电池单元测量的电压几乎低于全电压(~3.6V)。 默认ChemID是否会导致这些问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChemID不影响电压读数。 这将是电压校准问题。 您可以尝试校准电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准DID修复了COV故障。 但是,在充满电的另一个放电循环之后,我现在正在为设备充电,而RSOC没有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RemCap应根据库仑计数递增。 由于ChemID,它可以在该电压下设为0。 您加载了什么ChemID,并且您是否验证它与您的细胞很匹配? 此外,您提到您已准备好黄金套装。 gg文件指示Qmax和Ra表尚未更新,因此数据闪存尚未准备好创建goldne包。 更新状态如何设置为06?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对MathCAD有问题,所以我只是使用默认的ChemID。 我能不能让您的细胞表征并告诉我哪种细胞是最佳ID? 如何更新Qmax和Ra? 为什么BQ20Z655-R1没有bqEASY?