This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.109万:未调节负电压低于预期值

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576407/tps61090-unregulated-negative-voltage-lower-than-expected

部件号:TPS6.109万

您好,

我正在使用一个基于TPS6.109万数据表图22的设计的电路板。 已使用电阻分压器和FB引脚(由3V输入提升)将输出电压设置为3.6V。 输出电压(或图22中的Vcc1)测量值为3.54伏,这很好。 但是,负输出(在数据表的图22中标记为Vcc2)仅测量-3.15v。 正输出和负输出之间不匹配的原因可能是什么?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不匹配是由两个肖特基二极管的压降引起的。