This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于BQ40Z80的EMSHUT函数的使用

Guru**** 2556050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091949/bq40z80-about-the-use-of-emshut-function-of-bq40z80

部件号:BQ40Z80

 TI专家您好,

我使用BQ40Z80的17引脚作为EMSHUT的功能按钮。 例如,当我按下按钮时,电池将关闭输出,当我再次按下按钮时,电池将打开输出,输出将重复用作电池开和关键。 同时,EMSHUT-EXIT-VPACK寄存器也处于打开状态。 按下按钮以关闭电池输出后,充电可重新激活电池并打开充电和放电MOS。


但是,在充电和放电过程中(充电电流>放电电电流),客户发现如果错误按下按钮,电池将短暂关闭输出(约750毫秒)。 电器暂停,体验不好。 因此,在充电过程中,EMSHUT功能的按钮操作是否可以屏蔽?充电过程中要求不要关闭蓄电池输出。


期待您的回复,谢谢您

e2e.ti.com/.../BQ40Z80_2D00_EMSHUT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    因此,如果我理解正确,您想在充电/放电期间禁用EMSHUT功能吗? 一种方法可以是使用CHG/DSG位;您可以让主机扫描CHG/DSG位高,并通过设置EMSHUT =0来响应,反之亦然。 我不确定是否有更简单的解决方案,因为EMSHUT按钮作为硬件检测具有非常高的优先级。 您还可以通过HW获得类似的结果(参考CHG FET门的按钮,以某种方式实现您所需的功能)。 但是,我可能需要一个示意图,并且不知道任何现有的实施,因此除了重新设计之外,还存在一些风险。  

    如果您对这些想法有任何想法,或者您希望检查的任何其他想法,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:
    感谢您的回答。
    是的,我想在充电过程中关闭EMSHUT功能。 现在,设置EMSHUT=0和主机扫描以判断充电和放电状态似乎是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的网络被卡住。