This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091816/lm5116-lm5116

部件号:LM5116

您好,

我在Excelell Spreadsheet和PSpice与TI平均模拟之间的不匹配。

全部从您的网站下载。

使用我的值,excel显示35.8 的相位裕度(似乎正确),PSpice模拟显示为-17度。

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_quickstart_5F00_AS.xls

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_AVG.DSN

此外,交叉频率也不同,具有相同的分量值。

我正在附加具有我自己价值观的文档。

在PSpice Simulation中,我犯了什么错误,能否帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam

    如果两者之间有任何差异,请使用WEBENCH模拟结果。   

    WEBENCH AC模拟结果应该比Excel快速启动结果更准确,因为Excel计算器使用简化的方程式绘制波德图。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    WEBENCH显示与Excel相同的结果。  

    这就是我为什么担心的原因,因为PSpice模型似乎是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam  

    我得到了与你相同的结果。 现在请使用WEBENCH/Excel快速入门的结果。 修改模型需要一段时间。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择TI。 如果您有任何疑问,请随时联系我们。
    -Eric Lee (应用工程)

x 出现错误。请重试或与管理员联系。