This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.016万A:UCD90XXX警告,故障和边际水平设定点理念

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091474/ucd90160a-ucd90xxx-warning-faults-and-margin-level-setpoints-philosophy

部件号:UCD9.016万A

在审查另一位工程师的项目时,我们注意到过载/欠载故障的设定点是15 % ,过载/欠载警告是10 % ,空白高/低是5 %。   

我不清楚"利润"实际做了什么以及如何用来关闭系统。  我假设警告级别在日志文件(如果已启用)中设置了一些我们可以采取行动的内容,尽管我们实际上并没有使用它。  我看到 "故障响应"配置选项卡,因此我了解UCD芯片如何响应这些选项卡。  但保证金从哪里来呢?  它的实际作用是什么?  故障级别似乎是唯一要关闭的事情。

我认为他们的电平是错误的,因为UCD的主电源控制着Zynq SOC,我根据数据表了解了这种电平的功率要求。  他们似乎已将利润级别设置为{精确}在znq数据表中的限制-我认为他们需要的是故障级别。 除非利润可能导致停机。   

我搜索了这个论坛和一些UCD (和Fusion)应用程序指南,但我一定错过了实际查找的位置(信息太多)。 Fusion工具本身在每个选项卡/页面上都应有一个"帮助"链接,因为查找信息非常困难。

LMK是否有任何人有任何指导/建议和/或人员是否计划如何使用这些测序器(用于故障监控)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅在执行容限测试时才可使用容限上限或下限。如果未使用容限功能,则可以忽略这两个阈值。  

    15 % 或10 % 完全由您的系统设计决定,故障条件没有修复值。无论您的设计能够容忍什么,都是限制。

    仅举个例子,对于1.2V标准轨,保持系统运行的最高电压是多少? 高于此值的任何值都是OV故障。相同的值可应用于最低电压情况。  

    请参阅以下快速指南,以了解有关故障响应工作原理的更多信息。

    e2e.ti.com/.../3223.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是我认为与Margining相关的内容...我认为他们'设定'限制是不正确的。