This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:无法实现输出/我们的MOSFET未打开

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071876/lm5116-ht-cannot-achieve-an-output-our-mosfet-not-turning-on

部件号:LM5116-HT

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/105.1689万/lm5116-lm5116-design-review</s>5116 5116

您好,  

您的客户支持团队刚刚要求我在此处重新启动此线程。  下面是我最初写的内容。自从与您进行了第一组对话后,我们使用高温芯片LM5116-HT制造了一些新的主板,并遵循了您的布局指南,因此与以前有所不同。  然而,我们仍然未能使它发挥作用。

如下文所述,我正在帮助解决此问题,因为Roger (设计工程师)不在。  我能够向您发送您可能需要的任何图像/电路设计,并在您的指导下进行测试。

我们的时间真的很短,非常感谢您的快速帮助。

很高兴随时拨打电话。

Jeff

+447771 76.7122万

您好,

 Jonathan Navor最近与我的同事Roger Jefferies就LM5116HJD芯片的一些问题进行了讨论。 标签号为 CS75.0042万 ,但问题从未真正解决(出故障)

启用正确,UVLO和SS电压也正确。 有一个大约105kHz的斜坡信号。 在Ho针脚上有一些东西,但它不会打开MOSFET。"

 Roger目前不在工作,我正在帮助解决该问题。  我拥有电路板,但我不是专家(机械工程师...)。  我可以按照说明操作并使用PicoScope示波器,因此我希望我们能够完成这项工作。

 我确实将对话重新发送到了'service-now'地址,但我认为创建一个新的TT也是明智的。  我们的关键 期限即将到来,我真的希望您能提供帮助。

此致,

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您能否捕获一些波形以进行更多调查?  

    请捕获1)不带电感器的VIN,UVLO,SS,COMP波形。 2)不带电感器的VIN,SW,COMP,RT波形  

    此外,如果可以,请分享最新的示意图。  

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您回复我。  我在英国时间(这里是晚上),但我带了一个板回家,准备进行设置。  应该有一些捕获。  下面是最新的示意图。  请告诉我,您是否可以像这样附加它。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN

    UVLO

    SS

    公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    将Vin,UVLO,SS和COMP全部作为单独的图解发送给您。  是否有任何用途?  我在这里的范围只有2个通道。  您想要哪2种配对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我认为这些阴谋可能是垃圾。  又在这里。

    VIN

    UVLO

    SS

    公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    您是否可以更改 COMP波形标度以便我可以读取?  

    您能用 可读刻度显示VCC,FB和RT电压吗? ?  

    R27的用途是什么?  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    单击时,图解应打开至更大的视图/更易读取。  如果没有,请告诉我,我将在早上重新发送。  我向我的工程师询问了R27 (不幸的是,他不在任何测试设备上,我在中间扮演着...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    这是设计工程师提供的。 原理图中的R27与TI参考设计中的R15相对应

    e2e.ti.com/.../snvm051b.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您认为设置Skype或团队通话会有所帮助吗?  我可以共享我的示波器屏幕,您可以让我了解您想要查看的内容。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric (对大量回复表示歉意!)

    我无法通过电子设计师来了解这些图解是否可信,但随附的是您要求的图解。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    Jeff

    e2e.ti.com/.../TI-_2D00_-Pico-Scope-Traces-Jan-25th-2022.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    如果您没有足够好的示波器来读取直流电压,请使用DVM并告诉我直流电压(VCC,RT,COMP,UVLO,VIN)   

    Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric, 感谢您回复我:

    使用DVM和51V的直流输入电压,我获得:

    VCC (针脚16) 0V  

    RT (针脚3) 0伏

    电脑(引脚9) 0V

    UVLO (引脚2) 1.455V

    VIN (针脚1)- 50V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    请 告诉我 EN针脚电压和 51V电源电流 /VIN针脚输入电流吗?  

    Eric Lee (应用 工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    EN电压为50.06V

    51V电源电流20mA

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如果您的测量值正确且IC已正确填充,则至少您应该能够看到VCC引脚处的电压。  我建议您1)移除R27,更换C12,重新测试。 2 )如果仍然不起作用,则更换IC。

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    已拆下R27,VCC上的任何东西仍为0伏

    这些是新主板,因此不需要更换C12?  

    也就是说,我在这里有另一个板,我断开了电感器的连接,并进行了相同的测试,结果不同!  

     

    板002

    板001

    电源电流

    20mA

    50mA

    R27

    已删除

    就地

    VCC

    0

    1.45伏

    0

    336mV

    公司

    10mV

    1伏

    UVLO

    1.454伏

    1.015伏

    VIN

    50岁

    49.9

    zh-CN

    50岁

    49.9

    温度

    触碰太冷

    触手可及

    仅供参考,IC使0.5 mm 引以为傲的是主板(如所附),在芯片和主板之间使用了一些热传递材料。   

    e2e.ti.com/.../lm5116_2D00_ht_2D00_dimensions.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jeff

    如果Board2上的IC是一个全新的IC,那么我认为您应该检查您的主板组件的质量。  

    在这两种情况下,VCC电压应在7.4V左右,因为EN高于3.3V。  

    是否可以拍摄主板的照片? 我可能能在您的主板上找到错误。  

    Eric Lee (应用工程)  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    附件为IC区域的顶部和底部照片。  如果需要,我可以发送其他区域的图片。

    还有两点。

    最初收到这些板时,它们开始通电,然后意识到湿钽电容器的安装方式不正确。 钽变热了。  其他部件是否可能被减振。

    这些板是按照我早些时候发送的'图片'布局的。  IC从PCB表面升起。  然后,在PCB布局中包括了一个散热垫,并在芯片和主板之间添加了一个热接口材料。  电极垫是电气隔离的。  这可能是一个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    两块板之间的UVLO引脚电压有何不同?  

    这是双层板吗?  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我不明白为什么它会不同,或者为什么一个板会拉50mA,而另一个是20mA。  它是一个4层板。

    使用板001,UVLO是否低于最小阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    可以检查R22和R24值吗?

    如果可能,请将布局文件发送给我。 我可以进行布局审阅。   

    另外,如果 可能,请也拍摄功率级(两侧)的照片。

    Eric Lee (应用 工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    R22为100K 0.25W

    R24为3K0 0.25W

    随附Gerber文件

    感谢您迄今为止的帮助!

    Jeff

    e2e.ti.com/.../GERBER-FILES.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    我会在完成审核后再回来的。 这需要一些时间。  

    Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您认为我们的MOSFET选项(Q5和Q6)是否正确?

    问题5是PSMN070-200B

    Q6是 FDB2532

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们今天开始使用另一个新的主板。  有人怀疑以前的那些可能受到损害。

    首次通电时效果良好,但第二次开机时未能启动(VCC无任何显示)。  

    我正在等待工程师的回复,但您想知道

    电源电流38mA

    VCC 引脚16        7.36V

    右销3         1.21伏  

    组件引脚9       5.37V

    UVLO引脚2        1.48V

    VIN针脚1             51V

    EN引脚4              51V

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    如果有减震器,您不需要150V/200V FET即可处理50V电压。

     -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    我认为该主板上的IC工作(或工作),但功率级/ IC在开始切换后立即损坏。  

    这意味着在开始切换后,前两块板上的IC可能会因相同的根本原因而损坏。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    您能找到更好的示波器来捕获开关波形吗?  

    您是否有可测量电感器电流的电流探头?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    请展示ME功率级,其中包括两个MOSFET,电感器和输出和输入电容器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH2800_5F00_AC_2D00_sht1.pdf

    您好,Eric,

    我将找到一个范围。   

    将检查电流探测器。

    将与工程师交谈并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    请确保工程师使用 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 计算工具仔细检查其零部件选择。  

    -Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我已将您的链接发送给他。  我现在要开几个小时的会,但今天晚上我将再次工作。

    我猜是IC熔断了,而不是其他组件(输入电压 = 50V,VCC = 0)??

    我必须准备另一个版块。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在我开会之前的一个简短问题。 IC是否不喜欢电源中的一个步骤?   

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    您的第三个电路板测试结果清楚地表明,如果应用端/外部没有问题,IC可以正常工作  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如果电源上升时间足够长,则可以应用步进响应。  

    如果由于快速上升和长输入电缆组合导致VIN针脚过度过冲,则可能损坏IC。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的确认。  工程师按照您发送给我的有关组件的链接进行操作,并发现:

    对于参考Qg (门控充电),是基本还是总充电?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    请在MOSFET数据表中找到此图。 在此示例中,7.4V VCC调节目标时的总栅电荷约为15nC。  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    是4层板吗? 我在 第2层和第3层上看不到任何铜基准面  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Eric。 我已将此邮件发送给我的工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    下一次当你建造另一个电路板时,我建议你在没有电感器的情况下启动您的电路板,并确保IC工作正常,MOSFET开关工作正常。 稍后填充电感器。  

    -Eric Lee (应用工程)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们今天又开了一个新的主板。  所有引脚输出电压均与昨天相同。  一切都很好。 使用我们的PicoScope示波器,我们在输入板上获得了一个漂亮的圆锯齿(6V高),以连接到电感器(电感器已拆除)。

    如果没有电感器,您会在电极板上看到什么?

    然后,我们重新连接电感器并再次运行。  这一次,得到了一个完全不同的波形。  请参阅下文

    然后,我们再次断开电感器,但无法复制锯齿波形。   

    以下是我们在LO (引脚15)上捕获的内容

    IC上的输出电压均与测试开始时的电压相同。即'良好'

    发生什么事了?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    1)当您看到此波形时,输出电压是多少?  

    2)请告诉我这是哪个节点电压。 当您捕获此波形时,降压转换器的输入电压是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric

    1) 以下是所有引脚读数:

    1 51 V   

    2 1.47V

    3 1.22伏

    4 50V

    5287 mV

     6 0

    7267mV  

    8 49mV

    9 5.5V

    1.0124万Mv

    11,12,13,14,15全部为0V

    16 7.4伏

    1.7125万mV  

    18 6.86伏

    19 4.2伏

    20 4伏

    2) 这是引脚19。  工作台电源电压为51V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    1)似乎所有电压都正常

      10是124mV。 对吗? 。

      15号应该略高于0伏。 查看您捕获的波形  

    2)您的高端MOSFET现在不工作。 启用HO驱动器时,Ho电压应高于51V。  

    Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    是的,10号是mV。  15为40mV (0时为打字)

    重新检查了Ho (针脚19),但仍为4.2V。  那么,什么情况会导致MOSFET失效? 我们第一次开机时似乎有什么东西,然后什么也没有。  

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我们仍在对电源进行'软启动',将其从0缓慢地降低至51V (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    请告诉我高压侧开关何时工作。 请仔细检查MOSFET漏电,电源和栅极电压。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们今天正在尝试不同的MOSFET,并将向您提供最新结果。

    但是,该工程师也使用Webench再次运行,最终完成了2项设计

    一个显示Vccx直接接地, 另一个显示Vccx接通电感器出口(已分离)。

    哪一项是正确的?(见附件) e2e.ti.com/.../Webench-designs-_2D00_-2-different-versions.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    由于您的系统现在工作不好,VOUT也不一样,我认为您现在可以将VCCX连接到接地,稍后再在需要时将VCCX连接到VOUT。  

    Eric Lee-(应用工程)