This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:无法实现输出/我们的MOSFET未打开

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116-HT, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071876/lm5116-ht-cannot-achieve-an-output-our-mosfet-not-turning-on

部件号:LM5116-HT

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/105.1689万/lm5116-lm5116-design-review</s>5116 5116

您好,  

您的客户支持团队刚刚要求我在此处重新启动此线程。  下面是我最初写的内容。自从与您进行了第一组对话后,我们使用高温芯片LM5116-HT制造了一些新的主板,并遵循了您的布局指南,因此与以前有所不同。  然而,我们仍然未能使它发挥作用。

如下文所述,我正在帮助解决此问题,因为Roger (设计工程师)不在。  我能够向您发送您可能需要的任何图像/电路设计,并在您的指导下进行测试。

我们的时间真的很短,非常感谢您的快速帮助。

很高兴随时拨打电话。

Jeff

+447771 76.7122万

您好,

 Jonathan Navor最近与我的同事Roger Jefferies就LM5116HJD芯片的一些问题进行了讨论。 标签号为 CS75.0042万 ,但问题从未真正解决(出故障)

启用正确,UVLO和SS电压也正确。 有一个大约105kHz的斜坡信号。 在Ho针脚上有一些东西,但它不会打开MOSFET。"

 Roger目前不在工作,我正在帮助解决该问题。  我拥有电路板,但我不是专家(机械工程师...)。  我可以按照说明操作并使用PicoScope示波器,因此我希望我们能够完成这项工作。

 我确实将对话重新发送到了'service-now'地址,但我认为创建一个新的TT也是明智的。  我们的关键 期限即将到来,我真的希望您能提供帮助。

此致,

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric。  

    我们将MOSFET (Q5)更改为 FDB390N15A。 与以前的结果没有变化

    然后,我们将VCCX连接到接地。  所有结果与之前相同,除了:

    引脚10。  以前是126mV,现在是0

    引脚17。  以前是125mV,现在是0  

    请参阅下文

    1. 50岁。
    二 1.47
    3. 1.22
    4. 50岁
    5. 288mV
    6. 0
    7. 266mV
    8. 46mV
    9. 5.5
    10. 0
    11. 0
    12. 0
    13. 0
    14. 0
    15. 40mV
    16. 7.37
    17. 0
    18. 6.86
    19. 4.11
    20. 4.

    我们的MOSFET (Q5)未开启,因为没有栅极驱动。 Ho和SW均处于大约4V的位置。 (19和20)

    Lo是一个短持续时间脉冲。 这是否应该打开低端MOSFET并延长其使用时间,从而降低SW输出,并为高端MOSFET提供4V栅极驱动?

    另外,在电感器拆除的情况下,低侧MOSFET驱动器的持续时间是多少?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    低接地脉冲现在短路,因为高侧开关未打开/它打开,但电感器断开。

    一旦高压侧开关开始切换且电感器重新连接, 则在 稳态下由D=Vout / Vin确定LO-GND / HO-SW占空比  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们重新连接了电感器,但它仍然没有打开。  

    在拆下/安装电感器的情况下,我们预期在SW (针脚20)上看到什么波形?

    从我给您的任何电压来看,您能否判断IC是否损坏?  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    当高压侧开关打开时,SW节点电压应与降压转换器输入电压几乎相同。  

    由于VCC调节器正在工作,LO正在切换,我认为IC现在不会损坏。   

    高侧MOSFET开始切换后,请告诉我。 请检查门到电源电压以及所有三个端子连接。  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们决定使用 适配器更改低温版本LM5116MH/NOPB的IC。  这一次,我们获得了不同的更好的结果。

    但是,当我们重新连接电感器并缓慢增加电源电压时,IC发出了大量的振铃,然后芯片发生故障,我们认为电压在UVLO上过了一段时间。

    电路上的负载为0。

    你怎么看

    55. 1.
    1.61 二
    1.21 3.
    54.5 4.
    289mV 5.
    0 6.
    350mV 7.
    57毫伏 8.
    5.45 9.
    0.5 10.
    0 11.
    0 12.
    0 13.
    0 14.
    43mV 15.
    7.3 16.
    1. 17.
    59 (脉冲至0) 18.
    58 (脉冲至0) 19.
    53 (脉冲至0) 20.

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如果可能,我希望看到引脚18,19,20个波形(同一屏幕捕获中仅2-3个周期)。  

    有趣的是,10引脚连接到17引脚,但一个引脚电压为0.5V,而另一个引脚电压为1V。  您应检查是否有任何迹线损坏。 如果从10引脚到输出和17引脚到输出的连接正常,则意味着您的DVM工作不正常。  

    如果20针脚电压为53V,而10针脚电压为0.5V,则表示开路或电感器损坏。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    对不起, 我可能没有解释清楚。  表中的电压是在电感器被拆下的情况下测得的。  一旦连接电感器并且(我们相信)到达UVLO,我们就会立即吹断芯片。

    以后我会发送波形。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    即使在测量电压时取下了电感器,10针电压与17针电压之间的电压也是毫无意义的。

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们重复了测试,但针脚10和17上的电压非常相似。  这很奇怪,因为我们上周进行了两次测试,其中引脚17为1V。

    随附结果和波形。 我将引脚18和19一起捕获,18和20一起捕获,以及19和20一起捕获,因为我只有2个示波器。

    仅供参考,我们正在等待交付更好的范围。

    我非常感谢您迄今为止提供的所有帮助。  谢谢!

    Jeffe2e.ti.com/.../8-_2D00_-TI-_2D00_-Feb-7th.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    正如您在19号,20号波形上看到的那样,高侧MOSFET现在会切换。
    下一步是连接电感器。 在连接电感器之前,请将电源电流限制设置为0.2A,然后移除负载。  
    Eric Lee应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我连接了电感器(47uH),但没有连接负载。  IC在UVLO点周围的42伏电压下爆炸。  我们在仪表上短暂地看到了大约20V的输出电压,IC发出了大量的尖叫声。  基本上,结果与上周相同。

    在这里设置工作台电源的当前限值比较困难,因此明天将在实验室中使用不同的电源重复此操作,但我期待着类似的结果。  如果我们在无负载的情况下吹IC,仍然存在非常错误的情况。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    请将电源电流限制设置为<~0.3A,这样大多数时候都不会有损坏。  
    另外,请增加CSS (~ 10uF?) 然后您将有更多时间检查瞬态性能   

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    只是为了给您一个更新。  出于某种原因,我们回到了无法从MOSFET获得输出的情况。  这与我们开始在 适配器上使用低温LM5116MH/NOPB之前的情况类似。  尽管尝试了两个不同的芯片和两个不同的电路板,但这种情况仍然存在。 一旦我们确定了正在发生的事情,我将立即回复您。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我不确定我之前的帖子是否确实已发送。

    我们设法回到我们之前的位置(低温芯片),但也降低了(用于测试目的),输出电压从48V降至36V。  这将使输出电压低于仍为42V的UVLO。

    我们在IC上得到了很好的数字,但在连接47uH电感器后,再次将IC吹出。   

    我连接了来自SW (引脚20)的迹线,以及在重新连接电感器之前获得的电压。

    谢谢!

    Jeffe2e.ti.com/.../10-_2D00_-TI-_2D00_-Feb-18th.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    1. 15针脚电压错误,或设备已损坏。

    2.请测量 #18负#20电压。  

    3.不带电感器的引脚20波形是正常的

    4.带电感器的引脚20波形异常。  

    Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    1.请参阅高压侧开关打开时的开关电压降。 我看到5V下降,如果高侧MOSFET RDSon电阻为10mOhm,则可能由500A电感器电流引起。

    2.根据您的波形, 高侧MOSFET 开启时间超过10us,这也是不正常的。  

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric。

    我犯了一个错误,选择了#15。  它应该是47.2mV

    压降的原因是什么?我们如何解决?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    首先,您必须检查测量值是否正确。 请测量电感器电流。

    由于5V=500A x 10mOhm,Cas1)您的5V测量错误CASE2) 500A实际上 流入 电感器盒3)您的MOSFET RDSon非常高。 高于技术。   

    —Eric Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    通常,之所以会出现如此大的压降,是因为MOSFET栅极阈值太高,或V(HO-SW)的电压不足以完全增强MOSFET。

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    谢谢。  工程师有几天时间不在,但我会尽快让他了解这一情况。

    谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如果有任何更新,请告知我

    Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    让您知道,工程师明天就要回来了。  希望我们能尽快为您提供更新。  感谢您的耐心等待!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如果有任何更新,请告知我

    Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很抱歉耽误你的时间。  工程师一直在尝试不同的方法。  我们在原理图上更改了56uF湿钽电容器的陶瓷电容器(C7-C10),并在C11上并联添加了10uF电容。

    然后,我们将UVLO降至30V,并将输出更改为12V。   

    它工作正常,但当输出变为24V时,我们再次将芯片吹出。   

    请参阅随附的  

    Jeffe2e.ti.com/.../04.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    我建议您在12伏电压下尽可能多地评估您的系统,因为它在12伏输出下工作。  

    1.您能弄清楚哪种组件更改对您有所帮助吗? C11? C7//8/9//10 ?

    2.您能否测量环路响应?  

    3.您能否检查1号和20号针脚处是否有过冲?  

    4.电感器是否饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们将处理您的问题并为您提供答案:

    此外:

    1.您在之前的一篇文章中评论说,高端开关的RDS (接通)较高,因此今天我们将其更改为较低的值。

    高RDS (接通)值是否能够使IC熔断?

    2.工作台软件提供的电源去耦合值为2u2,而快速启动电子表格显示为20uF。

    哪个值是正确的,如果我们安装了较低的值,则会导致调节器停止工作?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    1.当MOSFET受损时,IC可能同时受损。  

    2. 电源去耦是否意味 着降压转换器的输入电容器?

    3.我有疑问。 您是否研究过EVM布局/此器件的布局指南?   

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在回答您最近的问题时:

    1.您能弄清楚哪种组件更改对您有所帮助吗? C11? C7//8/9//10 ?  我们认为电容器的变化没有任何影响。

    2.您能否测量环路响应? 遗憾的是,我们没有测量环路响应的工具

    3.您能否检查1号和20号针脚处是否有过冲? 1号或20号插针均无过冲

    4.电感器饱和?。 我们不这么认为。  它是一个5A设备

    1.当MOSFET受损时,IC可能同时受损。  MOSFET未损坏。 它被一个低得多的RDS (ON)取代

    2. 电源去耦是否意味 着降压转换器的输入电容器?  电容器在Quickstart XLS上是Cin,在原理图中是C5。

    3.我有疑问。 您是否研究过EVM布局/此器件的布局指南?   

    是的,我们向PCB设计师提供了布局指南。  查看我们的光绘文件/原理图时,您是否发现了任何异常?

     

    我们今天更换了更多的部件,并进行了一些进一步的测试,但输出电压仍然很低。  请参阅随附的。

    谢谢!

    Jeffe2e.ti.com/.../05.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    如果电源去耦电容器不足,可能会导致回路不稳定,那么由于不稳定,转换器可能会因振荡而损坏。 您是否观察到任何电感器电流振荡?  

    这是一个正常波形。 DCM操作期间,SW节点电压会因共振而振振振。  

    -Eric Lee (应用工程)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../06.docxHiEric,

    该工程师添加了一个缓冲器以减少过冲。  此外,我们的电感器为7A,而不是如前所述的5A。  与之前一样,当输出电压设置为低电压时,一切正常,但一旦增加(在这种情况下为24V),IC就会发生故障。 我们不明白为什么。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不在办公室。 我会在回来时尽快作出回应

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    反馈放大器电路(包括回路补偿组件)的传输功能受Rfb2电阻值的影响。 请尝试更改R30而不是R29。  

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    因此,如果回路补偿错误,这是否会导致IC死亡?

    此致,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    是的,如果系统振荡,可能会造成损坏。 通常,如果系统振荡,您可以观察电感器电流振荡或听到高音调噪声。 我希望您可以测量回路响应。

    -Eric Lee (应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们将R29改回其原始值(47k),并将R30更改为5K (1K2)。

    输入电压升至31V。 输出以大约14V的电压带电

     信号开关清洁

     输入电压被降至零,然后快速升至30V。 输出开始激活,但随后IC死亡。

     安装了另一个芯片。 输出已激活,但不稳定。 然后IC就死了。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    • 如果问题是通过快速切换电源发生的,则在VIN针脚处添加一个小陶瓷电容器可能会有所帮助。  
    • 您说没有过冲,但在打开电源时,最好仔细检查是否有过冲。 过冲可能通过长输入电缆发生。

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    很抱歉回复延迟太久。  我们尝试将组件值更改为从具有类似输入/输出条件的工作调节器设计中复制的一组值,但调节器仍然无法工作。

    我们可以得出的唯一结论是布局有问题。 测试板的设计布局与TI数据表中的示例类似。 该主板现已订购,不久将进行构建和测试。

    您是否注意到我们在对话开始时发送给您的布局有任何问题?

    此外,还有两套设计软件:Webench和Quickstart。对于相同的输入和输出要求,根据您使用的软件包提供不同的组件值。  哪种软件是正确的?

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    如有任何差异,请遵循快速入门中的组件值。  

    如果您愿意,请分享您的快速入门,示意图和布局供我查看。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    随附了测试件的快速入门,原理图和布局。

    此致,

    Jeffe2e.ti.com/.../4604.GWK1.pdfe2e.ti.com/.../6305.LM5116_5F00_quickstart.xlse2e.ti.com/.../test-piece.pdf</s>6305. 5116

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    感谢您分享信息。 请参考下面我的评论。  

    • 考虑在UVLO引脚上添加二极管和电容器。 请参阅功能方框图
    • 在R23处使用0欧姆。 需要时稍后增加电阻值
    • 在C4处使用390nF
    • 在单元E24和E25处输入减额电容器值。 有效电容会因施加的电压而降低
    • 再次检查R26额定功率
    • D13阳极轨迹太薄
    • R54和C27应放置在靠近Q6的位置
    • 13号针脚应直接连接到R26的负极接头。 使用开氏连接
    • 6号引脚应直接连接到网络名为'0Vb'的大型模拟接地铜缆
    • 14号引脚应连接到6号和一根净名为'GND'的大功率接地铜
    • 铜浇"GND"网至顶部和底部的所有空区。

    Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff

    • 使19号高侧浇口轨迹更厚
    • 使#15的低侧浇口轨迹更厚
    • 请靠近IC的C12

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们已尽可能落实您的意见。  随附修订的示意图。

    此致,

    Jeffe2e.ti.com/.../regulator-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff  

    感谢您分享信息。  

    —Eric Lee