This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5251万:TPS6.5251万 Tina稳定性图

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091727/tps65251-tps65251-tina-stability-plot

部件号:TPS6.5251万

您好,

我想了解 Tina中TPS6.5251万的平均模型。

我正在制作稳定性图解,但不知道为什么:

1.相位图解从100度开始?

2.相位裕度由Tina根据0度相位而非180度相位计算

边距是否应该位于所附图片180度- 28度上? 因为如果相位为180或-180,则会发生不稳定

此致,

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您与我们联系。

    在随附的相位图片中,已在内部添加180度。 因此,您可以直接读取Y轴,它正是相位边界。

    关于低频相位,我已将频率范围从0.1Hz (更接近直流状态)设置为1MHz。 您可以在下图中找到大约180度(0+180度)的低频相位:

    我认为从DC阶段的角度来看,这也很有意义。

    希望它能有所帮助。 如果还有其他问题,请告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个完美的答案。 谢谢!