This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.091万:UCD9.091万风扇控制IO针脚

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091354/ucd90910-ucd90910-fan-control-io-pins

部件号:UCD9.091万

你(们)好  

您的技术部门已确认,由于内部保护二极管,风扇驱动器'FPWM'输出限制为3V3。

仅提及-数据表有点误导,因为它显示了从IC到12伏风扇PWM输入的直接PWM风扇驱动。

我现在必须在10个风扇的输出驱动器中添加2个晶体管。

需要两个晶体管来确保信号不被反转。  

我可以使用串联电阻器来降低回IC的电压,而不是晶体管PWM驱动。

我已提供了一张最初 使用的风扇PWM输入和晶体管驱动电路的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PWM是一个输出信号,您不能将其电压降低回设备。

    您的意思是将电压返回到MONx引脚以监控温度?  

    如果是,则Mon支持最高2.5V的电压。您必须根据分压器正确配置温度增益。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是驱动每个风扇PWM输入的UCD9091的PWM输出。

    每个IO都将配置为集电极开路输出。

    风扇为24V,每个风扇的PWM输入具有(内部) FET,栅极通过10k电阻拉至24V。

    10k电阻器将电流接收器限制为2.4mA。

    因此,我能否直接驱动风扇PWM输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这样就可以了。

    在数据表上可以烧结多少电流是有限制的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Yihe

    我在数据表上找不到此限制-能否告诉我在哪里可以找到此限制?  

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下文

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢