This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议我使用多芯电池充电IC

Guru**** 2793745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090932/kindly-suggest-me-a-multi-cell-battery-charging-ic

主题中讨论的其他部件:BQ2.5616万

根据我们的需求,我们需要一个充电IC,它可以为电池充电,电 压为3.7V,并且附近容量为5000 mAh。 电池可以是单个电池或一组并行电池。

因此,请向我推荐一个电池充电IC,它可以为电池提供高电流充电。 此外,您还可以同时推荐蓄电池和蓄电池充电IC (要求:放电电至2.5 A,充电电流高达1.3A)。 请尽快分享原型制作和生产所需的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aswin,

    很遗憾,我们不推荐电池组。  对于充电器,您的最大输入电压是多少?  您是否有可以读/写充电器I2C寄存器的主机处理器/控制器,或者您是否需要配置了电阻器的独立充电器?

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个独立充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要独立充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aswin,

    如果您的输入电压为5-12V,则我推荐BQ2.5616万。

    此致,

    Jeff