This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3321万:布局和R6

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087373/tps53321-layout-and-r6

部件号:TPS5.3321万
主题中讨论的其他部件: TPS6.2867万TPSM8.2866万A

您好,

在数据表 中,图13。 典型的VDD-V输入应用电路图显示,3.3 连接到VDD引脚和VIN引脚,但由于数据表未指定最大VDD电流,因此无法指定R6的功率(和封装尺寸)。  此外,R6有多大必要,因为图10.2 布局示例中的VDD直接连接到VIN? 我找不到关于R6的计算或讨论

在这篇文章(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/75.1341万/tps53321-missing-information-in-the-datasheet)5.3321万) 中,它提到电源非常接近待机电流,因为Vdd不用于切换功能。

提前感谢您的参与。

此致,

Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maynard,

     在电源VIN和模拟VIN之间实现这种类型的RC滤波器非常常见,尤其是在TPS5.3321万等旧器件上。

    更具体地说,此RC滤波器可防止高频噪声峰值干扰连接到VDD和AGND引脚的敏感模拟电路。  

    为什么您的客户仍在使用这款相当旧的设备?

    我建议您的客户 继续使用TPS6.2867万或相关模块TPSM8.2866万A。 它们的效率更高,更小,更易于实施,材料明细表中的零件更少。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maynard,

    这里有更新吗?

    我能回答您的问题吗?

    请告诉我我可以提供哪些帮助。


    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dorian:

    我们仍未收到客户的回复。 我们会在您有了更新后立即通知您。

    谢谢你。

    此致,
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maynard,

    感谢您告知我们。

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maynard,

    由于缺少活动,我将关闭此线程。

    如果您希望在收到客户回复后继续讨论或重新打开该主题,请在下面回复。

    请告诉我们。

    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dorian:

    我们现在可以考虑关闭此线程。

    谢谢你。

    此致,
    Maynard