This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.534万:可能是TPS5.533万的插入式替代产品?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090152/tps55340-could-be-a-drop-in-replacement-of-tps55330

部件号:TPS5.534万
主题: TPS5.533万中讨论的其他部件

您好,

我的客户正面临TPS5.533万RTER的交付问题。在TPS5.534万数据表中,TPS5.534万RTER的封装,WQFN(16)和引脚分配是相同的。
TPS5.534万输入电压范围比TPS5.533万宽。
TPS5.534万MRTETEP是否可以在不更换任何外围组件的情况下,直接取代TPS5.533万RTER?
还是不是那么直截了当?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Hirano您好!

    感谢您的提问。

    如您所知,TPS5.533万和TPS5.534万具有相同的规格和引脚布局,主要区别在于TPS5.534万的更大输入电压范围。
    因此,TPS5.534万确实可以用作插入式替换件,而无需更换电路的其它部件。

    我仍然建议对新零件运行一些测试,只是为了确保IC的行为与旧零件完全一样,但不应该有任何重大差异。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Hirano您好!

    由于您或客户方面没有其他意见,我现在将关闭该线程。
    如果 出现有关引入部分实施的其他问题,请随时回答下面的问题,重新打开该线程或创建新线程。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas,

    感谢您的回复。
    您可以关闭此线程。

    此致,

    K.Hirano