This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:输入EMI滤波器

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087489/lm5156h-input-emi-filter

部件号:LM5156H

您好,TI团队:

我们在设计中使用LM5156H作为升压转换器  

规格:  

VIN:10V至17V最大值

输出电压- 24V  

Iout - 3A

基于Webench设计作为设计实践 ,参考 EVM板包括类似系列的输入端EMI滤波器。

已尝试在PSpice中进行模拟,但未能获得正确结果,您能否查看并分享有关此问题的反馈。 过滤部分是否正常  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hemalatha,

    感谢您使用E2E论坛。

    频率降低为55kHz -因此应该适合。

    最好在过滤器的左侧和右侧添加~100nF盖,以便在万一时添加。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hemalatha,

    我在过去14 天内没有看到有关此主题的更新。

    如果问题已解决,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,  

    感谢您提供最新信息和反馈  

    您是否在模拟或理论计算中观察到? 如果可以共享快照或模拟文件可能会很有帮助。

    此致,

    Hemalatha R