This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5118万-Q1:我们是否可以将LM2.5118万Q1直接替换为LM5118Q1

Guru**** 2767495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088141/lm25118-q1-could-we-directly-replace-lm25118q1-with-lm5118q1

部件号:LM2.5118万-Q1

大家好,我检查了引脚到引脚设备LM2.5118万Q1和LM5118Q1,唯一的主要区别在于输入电压和输出电压的范围,是否还有其他差异需要客户注意,因为他们希望使用LM5118Q1来替换LM2.5118万Q1,因为存储条件很差。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zirui:

    是的,如果您考虑不同的输入和输出电压范围,则可以直接更换设备。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zirui:

    我在过去13 天内没有看到有关此主题的更新。

    如果问题已解决,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan