This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询&'最大输出电流'--LM5001MAX)

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090034/query-for-max-output-current---lm5001max-nopb

在“线程:LM5001”中讨论的其它部件

您好,  

我们的团队负责维护Agilent Technologies的制造商数据维护。

下面的MPN需要您的帮助。

请分享MPN-  LM5001MAX)的最大输出电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritu Suryan:

    感谢您使用E2E论坛。

    LM5001数据表中的电气特性列出了1.2A的"逐周期"最大电流限制。
    但是,该值不直接反映IC的最大输出电流。

    要确定您的电路的最大输出电流,获取有关所需应用的更多信息将很有帮助。
    您能告诉我您要在哪个引脚上应用输出电流吗?
    根据所选拓扑和输入/输出电压范围,最大输出电流可能会有很大差异。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritu Suryan:

    由于没有其他评论,我假设 您找到了所需的信息,我将关闭此线程。
    如果您仍有关于当前限制计算的其他问题,请随时回答下面的问题以重新打开该主题。

    此致,
    尼克拉斯