This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:充电状态

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089275/bq25895-charging-status

部件号:BQ2.5895万

大家好,

客户希望了解在达到终端电流后,哪些情况会导致充电状态从“充电终止完成”变为“不充电”。

您能否告诉我们这2个特定案例的条件? 谢谢你。

  1. 使用USB,意味着充满电且USB保持连接。
  2. 不带USB,即完全充电后移除USB。

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:  

    1)连接USB输入且电池充满电时,REG0B位[4:3]上的CHRG_STAT将始终显示11 -充电终止,除非禁用充电。 如果通过以下任一方法禁用充电(CHR_config =0“充电禁用”,设置ICHG = 0A,驱动/CE针脚高,TS针脚故障),则充电状态寄存器将从11-“充电终止完成”过渡到00-“未充电”

    2)拔下USB时,充电状态寄存器CHRG_STAT = 00 -"未充电",因为设备在没有输入源的情况下无法充电。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    感谢您的回复,充电完成后,USB被移除之前会一直保持这种状态,对吧?

     

    如果是,是否有任何解释表明我们没有看到对老化蓄电池进行充电? 我们正在轮询1秒的状态。 USB既未卸下,也未禁用充电。

     

    电压是否会下降到低于100mV触发充电的状态,或其过低足以将状态更改为"未充电"?

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:  

    因此2.5895万因此充电403.4772万充电完成403.4772万完成后,它将保持不变,直到USB移除,对吗?

    是的,只要连接了USB且蓄电池电压保持在充电阈值以上,CHRG_STAT将显示11-"充电终止完成"  

    如果2.5895万如果是403.4772万是,403.4772万,是否有任何解释说明我们看不到对老化电池进行充电?

    请您详细说明。 您没有看到CHRG_STAT =11"充电终止"或您没有看到CHRG_STAT =00"未充电"? 我们预期状态为11 "费用终止"

    蓄电池电压降V_RECHG (100mA或200mA,取决于REG06设置)将启动新的充电周期。 它不会导致充电状态更改为不充电。  

    此致,

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    客户正在运行电池寿命周期测试。

    使用新电池时,一切正常/预期工作正常。

    为了简单解释,它们将采用4.1V作为100 %。

    我们将为新电池充电4.192V,老化的电池充电4.068V。

    这意味着老化的电池将以~90 % 结束(不会达到100 %)。

     

    但是,对于电池寿命测试,脚本需要检测“充电终端完成”和100 % ,然后再移除5V并继续为电池放电。

    因此,最初的想法是当他们看到“充电终止完成”时,将其强制到100 %。

    但是,电池仍会在90 % 处停止充电,因此5V电压不会被移除。 此时的充电状态为“未充电”。

    因此,初步评估是BQ没有报告“已完成充电终止”,或状态传输快速“未充电”,因此我们错过了此状态。

     

    根据上述情况,考虑到蓄电池老化,这是预期的还是可能的?

    从您的解释来看,这是意料之外的。

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:  

    无论电池是旧电池还是新电池,都不能期望您在客户案例中提及的观察结果。 如上所述,禁用充电的某些操作是将状态从"充电终止完成"更改为"未充电"的预期原因。

    当老化的电池正在充电时,VREG设置(REG06位[7:2])是否更改为4.068V? 我能想到的唯一一件事会导致设备报告CHRG_STAT = 00,就是在老化电池充电结束之前,是否发生了安全计时器故障等故障。   

     请让客户在充电状态为"未充电"时检查是否存在CHRG_FAULT或任何其他故障(REG0C)。

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    与客户确认后, 对于老化的电池,VREG设置为4.068V。

    它只会在开始充电之前更新,因此在充电期间不会将VREG值更改为较低值。

     然后,我们将深入了解设置。 感谢您对此案例的支持。

    此致,

    Mike