This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121-Q1:交替宽和窄占空比,从而产生更高的电压纹波

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088239/lm5121-q1-alternate-wide-and-narrow-duty-cycles-resulting-in-higher-voltage-ripple

部件号:LM5121-Q1
在“线程:LM5121”中讨论的其他部件

升压转换器

输入:5V

输出:10V@ 6A

切换频率:450 kHz

在400mV左右观察输出波纹。探测开关节点后,交替观察宽占空比和窄占空比。

更改了根据数据表页面:16中的eqn 6计算的斜坡值

但问题仍未解决。

要重新查找的任何其他参数,以替换宽负荷和窄负荷cycles.e2e.ti.com/.../Boost-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Selvam:

    感谢您使用TI产品。

    能否分享示波器中测量的输出波纹图像?

    通常,探测方法可能是这些波纹的来源,请查看 以下链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    它看起来不像测量问题。我们还在使用纹波尖端测量同一板上的其他低电压(5V),测量值约为50mV。

    在10V中,我们观察到400mV,这是由于交替的宽占空比和窄占空比所致。

    相信,纠正宽,窄的交替工作周期将解决问题。

    请参阅附加的输出波纹和开关节点波形。

    谨致问候,

    塞尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selvam:

    我知道,我知道您使用的是哪种类型的输出电容器吗? 输出电容对输出电压波纹有着巨大的影响,尤其是当它是具有较高ESR的电解电容器时。

    此外 ,我想知道你为何选择交替工作周期,这是否有理由呢?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    钽电容器(100uF,25V,ESR:50 mohm)和4 nos 22uF陶瓷电容器并联。

    我们不选择交替的工作周期。

    我们还希望避免交替工作周期以减少纹波。

    请建议如何消除交替工作周期。

    谨致问候,

    塞尔万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selvam:

    我认为您的输出电容器可能是问题的原因,电解电容器具有较高的ESR,这可能会增加输出波纹。

    但对于交替占空比,这通常与次谐波振荡相关,因此可能没有足够的斜率补偿,无法消除次谐波振荡。 从您的原理图中,我看到您的RSense是0.035 ohm, 如果您的R斜率太高,并且您的R斜率不能累加,那么当您使用R斜率公式(LM5121数据表中的方程式6)计算时,请尝试将您的Rsense切换为4 mohm,或者您可以在此处使用我们的WEBENCH工具作为设计参考:

     https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/6?VinMin=5&VinMax=5&O1V=10&O1I=6&base_pn=LM5121-Q1&AppType=POWER&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel&lang_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Boost&flavor=None&VoltageOption=None

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selvam:

    如果您的问题已解决,我是否应该继续并关闭此线程。

    巴西,

    Haroon