This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2826万:高频电流需求高于稳压器最大值,替代方案?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091494/tps62826-high-frequency-current-demand-above-regulator-maximum-alternatives

部件号:TPS6.2826万
主题: TPS6.2827万中讨论的其他部件

您好-

我们目前正在 将TPS6.2826万 (TPS6.2826万DMQT)用于我们的应用。  在测试此应用时,我们偶尔会看到一个突发活动,导致~25 µs的电流峰值为~3.5 安培。  电流配置文件的其余部分为~Ω 1.5 -2安培。  

 尽管TPS6.2826万的额定电流最大为3安培,但我们的器件似乎工作正常。

大容量电容(我们有22µF Ω)是否能维持这种短时间的电流需求,或者TI建议我们更新到更高容量的稳压器(例如 4安培)?

如果建议使用更高容量的稳压器,您能否建议使用功能相似但可用性合理的稳压器?

我看到有TPS6.2827万,但它看起来全球的库存非常低,而且不可用。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!  

    TPS6.2826万 可~~µs μ A的3.5 电流峰值。 开关电流限制可防止在外部造成过电流或短路情况下设备消耗过大电流(在第8.3 5节中说明 )。

    作为预防措施,请选择具有较高饱和电流的电感器,以确保在此事件中不会饱和。

    我希望我能回答你的问题。  

    此致,

    费宾