This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.22万:TPS9.22万

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089350/tps92200-tps92200

部件号:TPS9.22万
主题中讨论的其他部件:TPS9.2641万TPS9.2513万

我实际上想知道所提到的部件号是否支持20kHz的PWM频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS9.22万D2可支持超过20kHz PWM输入。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS9.22万D1如何?

    我实际上想知道PWM调光。 我猜  TPS9.22万D2 具有模拟调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于TPS9.22万D1 PWM调光,建议频率为100Hz至2kHz。  

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在以下规格,请建议使用LED驱动器IC的零件号:

    输出电流(最大):1.5A (最大 值),1.2A (典型值)

    PWM频率:20kHz

    调光:PWM

    通道数:1个通道

    如果您需要任何其他规格详细信息,请通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于此类高PWM调光频率,建议采用分流FET调光方法。 如果您有任何疑问,请参阅TPS9.2641万并告诉我。 谢谢。

    此外,我想知道为什么需要20kHz? 应用程序是什么?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上,我们 正在考虑将TPS9.2513万部件替换为TPS9.22万D1,以降低成本。TPS9.2513万部件 目前 用于IP摄像机模块中的IR LED调光。 所有软件部件都是按照20kHz PWM频率完成的。因此我们需要一个能够以20kHz PWM调光工作的部件,即可以完美地替换为TPS9.2513万,并且外部电路的附加组件更少。

    您能否 解释一下,如果我们将20kHz PWM频率应用到 TPS9.22万D1,会发生什么变化?在20kHz PWM频率的条件下,电流变化是多少?

    Sruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sruthi:

    那么,您对TPS9.2513万应用了什么调光频率? 此设备不支持20kHz调光...

    如果TPS9.22万使用20kHz,则无法保证输出精度。 因为TPS9.22万利用此PWM信号来启用或禁用输出,而环路响应速度不足以跟随如此高的频率。

    罗宾