This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3028:UCD3028RHAR

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087998/ucd3028-ucd3028rhar

部件号:UCD3028

各位专家,您好!  

我们从罗切斯特买了这些。 在1个拨禾轮上,(4W)代码表示SWR (1T)。 有人提到SWR =特殊工作申请,它仅供TI内部使用

  

请帮助检查和验证此SWR编码部件和TKY编码部件在功能和规格方面是否存在任何差异。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我承认我以前从未见过这样的东西。  我把这个问题问了我们的生产和测试人员。  我不知道,他们可能不得不尝试追溯到2014年SWR问题时。  我会让您随时了解最新情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有得到任何答复。  他们正忙于研究如何获得更多的芯片。  我会继续尝试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ian,请务必及时通知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究。  这是一个考古学项目,里面有旧的芯片。  由于SWRS主要用于内部使用,这也使其更加困难。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送标签图片而不带红色框?  如果能更清楚地看到批号,那将是非常有益的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这里总共有4张照片。

    SWRS有3个批次。 也与TKY分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试工程经理认为您应该能够使用这些部件的当前规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SWR批次是否符合与TKY批次相同的测试和质量标准以及保修条款?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在继续工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个明确的答案-从Rochester Electronics购买的TI产品的正常保修条款适用。   这些可能与标准TI保修条款不同。   

    https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html?keyMatch=AUTHORIZED%20DISTRIBUTOR

    在芯片短缺期间,我学到了很多有趣的东西。  我记得70年代末,80年代初的一个,但我当时不在TI工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊恩!  

    显然,这种短缺会引起客户的许多问题。