This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:反向电流/FLT行为

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091112/tps2663-reverse-current-flt-behavior

部件号:TPS2663

您好,数据表不清楚反向电流故障是否锁定。 我遇到了一个锁定故障问题,当其他电子保险丝设备在TPS2663之后从同一电源供电时,会发生这种故障。 当新器件开启时,电源会下降几百毫伏,而现有TPS2663允许从负载中恢复少量电流。 我不需要反流保护,但它会触发/FLT输出并保持锁定。 数据表(第8页,电气特性)显示了阈值V (旋转)V (旋转),这表明需要合理的正向电流来清除故障。 所有其他故障都可以自行清除,但这一个需要大量的'正常'才能消失:在额定30mOhm Pass FET接通电阻的情况下,它需要约2安培来清除故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的联系!

    一旦设备触发反向电流故障并关闭FET,正向电压降必须超过 V (fwdth)阈值才能重新打开并开始传导。 即V (IN_SYS)- V (VOUT)> V (fwdth)必须满足,这意味着V (IN_SYS)必须增加或V (OUT)必须下降才能打开设备。  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-所以确实有一个陷阱需要注意-这被标记为0.6 - 6A可调电子保险丝; 但是,如果存在任何瞬时反向电流(在低限下可能可以接受),则生成的故障将无法清除,直到超过2安培的电流通过正向(30mOhm x 2A >= V(fwdth))。 另外-我相信您关于关闭FET的评论仅适用于外部阻塞FET;内部阻隔FET仍保持打开,带有反向电流(这可以正常...)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我明白了你的观点。足够的电流(2A)必须跟随ON器件 来满足 V (IN_SYS)- V (VOUT)> V (fwdth) ,这样处于反向关闭状态的并行器件才会出现正向偏置。  

    您提到..  当新器件开启时,电源会下降几百毫伏,而现有TPS2663允许从负载中恢复少量电流。

    当新设备上的TRS触发 反向条件时,看起来就像电源电流下降。 您是否可以在eFuse的输入端增加去耦电容以提供帮助。

    另外-我相信您关于关闭FET的评论仅适用于外部阻塞FET;内部阻隔FET仍保持打开,带有反向电流(这可以正常...)。

    是的。

    此致,

    Rakesh