This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.321万A:电源正常引脚

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091329/tps563210a-power-good-pin

部件号:TPS56.321万A

大家好,

由于PG引脚为漏极开路,根据7.3 3电源良好指示,在外部上拉后将出现以下输出。

1.当输出电压大于目标值的90 % 时,PG引脚将变为高电压。

2.当输出电压小于 目标值的85 % 时,PG引脚将变为低电平。

但是,根据7.2 功能方框图,当VFB大于V_THPG时,PG引脚前面的FET似乎已打开。 这意味着当输出电压大于90 % 时,PG引脚会变低。  (在结构图中,上面①和②的逻辑似乎是反转的。)

我认为7.3  Tm3电源正常的描述是正确的。 这是否正确? 我们应该如何理解结构图?

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Noriyuki ,

    我认为7.2 功能方框图只是显示了一个简化的功能块,而不是正确的详细信息PG函数。

    请遵循 正确的7.3 3电源正常。

    BRS,

    年轻