This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万-Q1:有关启动和关闭顺序的问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091418/tps61194-q1-questions-about-start-up-and-shutdown-sequence

部件号:TPS6.1194万-Q1
主题 :TPS6.1194万中讨论的其它部件

大家好,

我收到了一些有关TPS6.1194万-Q1启动和关闭顺序的问题。 请支持。

  1. 图19提到从VDDIO/EN到LDO关闭的时间段T = 50us。 我认为CLDO是1uF。  我的客户正在使用2.2uF进行CLDO,但是,停机时间是否有任何影响?
  2. 图18提到升压启动=50ms,但实际升压启动时间要短得多,如图23所示。 请提供正确的升温开始时间值。
  3. 对于65毫秒的软启动时间和升压启动时间,我们应该期望有多大的容差?(预期答案是+/- 10 % 或左右)
  4. 如果液晶屏只有3个字符串,我的客户将逐晶体管控制输出并关闭通道。 TPS6.1194万何时对输出引脚电压进行采样以检查是否使用?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirai-san,  

    1.无影响。  

    2和3。  图23 BOOST-softstart显示大约50mS的时间。  

    4.实时采样输出引脚电压。  

    此致,  

    xg