This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:如果LP8556SQE-E09支持I2C配置

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091367/lp8556-if-lp8556sqe-e09-support-i2c-configuration

部件号:LP8556

大家好,

您能否帮助检查LP8556SQE-09是否支持I2C配置? 数据表中显示仅支持PWM。 但从EVM设计来看,此器件似乎可以支持I2C配置,您是否可以帮助检查哪个描述是正确的? 或者我们应该如何理解PWM的唯一含义? 非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jessica

      E09可以支持I2C配置。该表仅显示不同版本的默认配置,但可以通过配置相关寄存器进行更改。