This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5262万-1:TPS6.5262万-2的替代产品

Guru**** 2604755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091037/tps65262-1-replacement-for-tps65262-2

部件号:TPS6.5262万-1
主题中讨论的其他部件:TPS6.5262万-2

各位专家,您好!

我们的客户正在 其板上使用TPS6.5262万-2,但由于库存问题,他们将使用 TPS6.5262万-1替换他们已经制作的设计。

客户想知道,由于 他们使用的板(设计用于TPS6.5262万-2RHBT)具有全部3个启用(EN1,EN2,EN3)信号浮动,他们想将TPS6.5262万-1RHBT安装在TPS6.5262万-2BT的同一位置,这是否是支持电源排序的RH6.5262万-1RHBT的问题? 此外,默认情况下,模式引脚被拉高。

请告诉我您关于在同一PCB中使用TPS6.5262万-1RHBT而不是TPS6.5262万-2RHBT的反馈。

如果需要,我可以提供示意图。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    感谢您与我们联系。 请将该示意图发送给我们吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我已经得出了TPS6.5262万-1和TPS6.5262万-2之间的区别。 请找到如下所示:

    由于TPS6.5262万-2的EN信号都是浮动信号,我认为客户不需要不同的启动顺序? 但是,如果TPS6.5262万-1的模式引脚被拉高,则意味着它将通过自动顺序通电/断电。

    此外,如果TPS6.5262万-2的模式引脚在默认情况下被拉高,客户是否必须需要PWM模式? 应该指出,TPS6.5262万-1只能支持PSM模式。 它没有选择性PWM/PSM模式。

    如果还有其他问题或不清楚的地方,请告诉我。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢您提供此信息。 另一 个后续问题,您能否确认客户是否在TPS6.5262万-1RHBT中保持启用引脚浮动,输出是否会生成?
    如果是,顺序是什么? 所有输出将一起生成吗?

    再次感谢!

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    是的, 请先向下拉模式引脚。

    谢谢! 如有其他问题,请告知我们。 同时确保3 bucks具有相同的VIN。  

    BRS

    卢西亚