This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:高频偏压工作电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091411/lm5156-q1-high-frequency-bias-operating-current

部件号:LM5156-Q1

尊敬的团队:

我们在规格中列出了低于100kHz的偏置工作电流。 如果频率为2.2MHz,则最大电流是多少?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 这些只是数据表中指定的测试条件,我不会期望跨频率的偏置电流有任何显著变化。 如果您需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,
    EM