This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5161万:仅使用VS升压转换器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089468/tps65161-only-use-vs-boost-converter

部件号:TPS6.5161万

您好,

如果我只使用 了TPS6.5161万 VS功率域,则其他VGS/VGL/VLOGIC将不起作用,

如何连接这些针脚?

我能让所有引脚浮动吗? 或对地短路? 或者需要将这些引脚连接到 相应的组件?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的帖子。 在这之前,我还有一些其他任务需要处理,但我应该能够在接下来的几天内向您提供反馈。 我需要详细查看TPS6.5161万数据表,以便能够回答您关于如何连接未使用的功能引脚的疑问。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    查看数据表时,仅升压操作(VS)似乎不起作用,因为升压只能在降压转换器启用且处于调节状态时进行斜坡调整。 如果未启用降压且处于调节状态,增压将不会启动。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,聊加,

    好的,所以降压转换器必须存在VS。

     VGS/VGL怎么样? 是否可以让相对销浮动?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    查看数据表时,我看不到用于监测充油泵电压调节的功能。 因此,不能实施充油泵回路,升压和降压仍应正常工作。 但该设备设计用于为LCD提供完整的偏置电源,包括增压,降压和充电泵,这就是我们验证硅的方式。 因此,我的建议是实施充油泵电路,但如果客户不想实施,他们可以将FBN针脚接GND,FBP针脚连接到REF针脚的输出,并使DRP/DRN保持浮动。 这至少会使反馈针脚偏离正常操作的预期水平,并且设备会认为充油泵电路已连接。 同样,我们尚未验证此配置中的芯片。因此,客户应自行进行直至板验证。

    此致,

    辽卡